This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:降压输入端的输入纹波存在问题?

Guru**** 2523680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832798/lmr14006-input-ripple-at-buck-input-a-problem

器件型号:LMR14006

敬请告知降压转换器 IC LMR16004在向 IC 连续施加斜坡降压和斜升电压时的工作能力。

该纹波电压将由 外部组件控制。 纹波时序基于负载消耗和交流输入电压。

斜升 电压(25V 至35V)和斜降电压(35V 至25V)应用于降压输入。

 

此致、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshat、

    输入电压变化充当 到 LMR14006的线路瞬态。 输出电压将具有过冲和下冲、其值取决于输出电容、输出电压和输出电流。 在这种情况下、IC 不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    什么是输出电压和开关频率? 请注意占空比、以确保高侧导通时间大于150ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输出为3.6V、FQ 在器件中固定为1.1Mhz

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    对于频率为1.1MHz 时的36V 至3.6V、估计导通时间为104ns、接近95ns TON-MIN、在转角条件下可能会出现脉冲跳跃。