This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:详细静态电流数据

Guru**** 1860830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5569, LP5012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860690/lp5009-detailed-quiescent-current-data

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件: LP5569LP5012

大家好

我的客户正在评估 LP5009、希望查看更详细的静态电流数据。

在数据表中、我们仅指定关断电流和4mA 的工作静态电流。

所有 LED 熄灭时的静态电流是多少?

并且静态电流是否随 LED 的数量而变化,这意味着静态电流/LED 是多少?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    当所有 LED 关闭时、器件将在省电模式下工作、电源电流典型值为6uA。 当 LED 亮起时、IC 的电流成本为4mA、不会因 LED 亮起的数量而改变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    感谢您的快速回复。

    由于我的客户正在设计一个电池供电的器件、其中 LED 电流为1mA/LED、而4mA 静态电流过高。

    这意味着 LED 驱动器在仅驱动一个 LED 时消耗的电流将是 LED 本身的4倍。

    您能否推荐具有较低静态电流的另一个类似 LED 驱动器?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    您的客户使用了多少个 LED。 建议将 LP5569 CAN 驱动器9个 LED 用于具有较低静态电流和电荷泵功能的电池电源应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    感谢您指向 LP5569。

    驱动一个 LED 时 LP5569的静态电流是多少?

    静态电流是否随 LED 的数量而变化?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    参阅您还提到的我们的电子邮件交换:

    LP5012 12通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

    对于1mA 输出电流、可以调节 LP5012的 RIREF、将最大输出电流减小到1mA、并将静态电流减小到大约2mA

    此致

    Ueli