This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:输出纹波过大(90mV)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832123/lmr33620-q1-output-ripple-is-too-large-90mv

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630-Q1

尊敬的团队:

当我的客户测试了输出纹波、发现纹波高达90mV 时、原理图如下所示。 它们还使用最短的接地环(在探针上)对其进行测试。 原理图是否有任何错误?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波的频率是多少? 2MHz?

    我们是否能获得条件、请:

    VIN =?

    输出电压=?

    输出电流=?

    您可以共享波形吗?

    BOM 看起来不错、看看输出级滤波器。 通常、通过增加输出级中的组件值来降低输出纹波、从而提高 BOM 成本。 我们不会这样做、因为这会使开关频率为2MHz 的整个目的失败。

    不过、纹波的数量对我来说毫无意义、但我需要了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    抱歉、此案例属于 LMR33630-Q1、而不是 LMR33620-Q1。 很抱歉出错了。 客户写错了名字...

    感谢您的支持!

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件之间的稳态输出纹波应相似。

    您可以共享波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    感谢您的支持!

    我明天将发送波形。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    此问题已得到解决。  它们的测试方法有问题。 感谢您的支持!

    谢谢、此致、

    雪利