This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:最大输入电压

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834332/tps54561-maximum-input-voltage

器件型号:TPS54561

大家好、

我的客户在使用 TPS54561时遇到了54V 至58V 输入的问题。 在这种情况下、他们怀疑电压会过冲、但不确定电压会有多高、但结果会损坏 IC。 我的客户希望数据能够证明我们的器件确实能够承受高达65V 的最大绝对电压。 我们是否对此器件的输入电压有任何测试数据? 此外、我在数据表中看到、该器件能够承受符合 ISO7637标准的高达65V 的负载突降脉冲。 您能否向我提供此测试的测试结果、以便与客户分享? 我在数据表中找不到此信息。  

谢谢!  

此致、

Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    是的、此绝对最大值通常在测试仪中进行测试。 我们在数据表中输入的绝对最大值表可以保证器件能够承受高达65V 的电压

    我看到部件由于超出最大绝对值而损坏

    我会与客户一起检查瞬态条件下的输入电压、并验证该条件是否未超过65V 的绝对最大值。

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我们能否提供 ABS 最大值的任何测试数据? 我的客户最终客户希望这是我们的保证。 如果需要、我们可以通过电子邮件对此进行讨论。

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    对此进行了任何更新?  

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    如前所述、我们保证数据表中的绝对最大值表。

    更大的问题是客户使用的输入电压是多少? 如果接近65V、则我不建议使用该器件、因为我已经看到过冲或超过65V 的线路瞬态肯定会损坏该器件。

    此外、ABS max 的测试数据不是我们在公共论坛上共享的数据。

    谢谢

    -Arief