This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:频域

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834462/lp5907-frequency-domain

器件型号:LP5907

您好、E2E、

我们使用 LP5907进行设计(3.3V→3.0V)并将 COUT = 10uF、我们可以找到16K 噪声@频域。
但是、当我们将 COUT 修改为1uF 时、没有噪声 @频域。

我们可以将 COUT 修改为1uF、但您能告诉我们为什么在使用 COUT=10uF 时会产生噪声。

(客户想要解释)

BTW、我们禁用除 LP5907之外的其他电源。 我们尝试更改 LP5907电路中的其他组件、发现必须将 COUT 修改为1uF 才能解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    我正在查看此问题。
    我应在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    在我看来、您看到的谐振来自10uF 电容器。
    在最基本的层面上、电容器的自谐振为:

    f = 1/(2 *π* C)

    f = 1/(2*3.14159*10U)= 15.9KHz

    您能否将频率提高到200kHz?  您可以在159KHz 左右看到1uF 的影响。

    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复、


    今天我和客户讨论了这个问题、他们说...
    只有 <0.5mA 的电流可以找到噪声。

    2.3%失败、在 A-B-A 交换后、失败项目遵循 IC 而非电路板

    我有两个问题:
    电容器的自谐振是否与 输出电流有关?

    2.由于故障项遵循 IC、 如果我们使用10uF 输出电容器、它是否不会稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我认为这个问题与 LDO 的稳定性有关、可能是由于输入滤波器与线性稳压器相互作用。

    我已经给您发送了一封电子邮件、但为了进行扼要重述、请尝试在故障器件中短接铁氧体磁珠并回复结果。
    我还想查看输入电压、输出电压和使能引脚电压的图表、以确保这些节点不会发生任何情况。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    根据我最近给您的电子邮件、根据数据表建议、这个问题似乎与输出电容器不符合 ESR 以及可能达到最大电容值以实现稳定性有关。  

    谢谢

    斯蒂芬