This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:当 LED 频闪灯信号的高电平较窄时、光线将变暗

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860366/lm36011-light-will-be-darker-when-led-strobe-signal-have-a-narrower-high-level

器件型号:LM36011

尊敬的 TI

我们的产品使用 LED 频闪灯来点亮火炬。

当我将 reg (0x01)设置为0x15时、该函数将正常。 但我发现、当 LED 频闪灯具有较窄的高亮度时、亮度将更暗。 这是问题1

测试后、此问题将在 reg (0x01)到0x1b 中得到解决。 但这会带来新的问题、光会向眼睛显示闪烁(从亮到暗、然后重复)。

我将把问题视频上传到附件中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../issue-2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频是问题2情况。

     reg (0x01)到0x15中没有鲨鱼?  

    另一个根本原因是灵敏度高于液位模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您说的窄高电平是什么意思? 您是否测试了电流波形和相应的频闪灯信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    我是否可以获得您的电话号码以实现更好 的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lihao、

       您可以在线程中插入波形或尝试查找相应的 FAE。 它们将以更直接的方式帮助您。