This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700栅极控制引脚的输出电压电平是多少?

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858074/lm74700-q1-what-s-output-voltage-level-for-lm74700-gate-control-pin

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700EVM

1. 使用 LM74700-Q1防止电机惯性上升是否可行? (如电路中所示)

2. 上电后 LM74700-Q1栅极控制引脚的输出电压电平是多少?

  请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、常春

    当电机发生故障并由于惯性、LM74700-Q1阴极引脚上的电压将从24V 上升到60V。 LM74700-Q1将检测到这种情况(在阳极至阴极之间使用反向电流比较器)并关闭 MOSFET、其中体二极管可保护电源免受50V 电压的影响。

    请注意、LM747000可在阴极支持65V 电压、除此之外还需要额外的 TVS 或其他钳位。 评估模块 LM74700EVM 可选择将 TVS 安装在 GND 的阴极上、从而进行评估。

    栅极电压取决于负载电流。 请参阅数据表第19页的波形、图24和25显示了3A 负载和5.8A 负载下的 Vgs 电压。  

    这是由于阳极到阴极之间的调节为20mV、轻负载时 Vgs 将高于 MOSFET 的接近 Vth、而高电流 Vgs 接近12V/13V。

    请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari:

           感谢您的指导。  

      如果我有任何问题、我将再次请求支持。

    谢谢!

    Stan Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stang、

    如果您的问题已得到解答、请单击主题末尾的"这已解决了我的问题"。

    此致、
    Kari。