This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:用于转发

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, TPS51604, UC2715, PMP3162, UCC27511, UCC24612, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832701/ucc24610-using-for-forward

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件: TPS51604UC2715PMP3162UCC27511UCC24612TINA-TI

您好、E2E、

我使用 UCC24610获得了完整的次级侧同步控制、如图23所示。
我绘制了简单的原理图、请看一下。
我们需要启用死区时间设置、因为这会降低击穿电流。
我认为使用 UC2715或 TPS51604来控制栅极计时会降低击穿电流。
脉冲触发器是初级侧 FET 的漏极电压。

TI 是否担心这种使用?
请提供专家意见。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我建议使用变压器绕组并馈送到外部栅极驱动器。 无需 UCC24610。 请看一下 PMP3162:http://www.ti.com/lit/df/slur815/slur815.pdf。 这是一个具有同步整流功能的有源钳位正向转换器。 SR FET 使用馈送到两个 UCC27511栅极驱动器的变压器绕组电压。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的答复。 我知道 PMP3162。
    但是、FET 可能同时导通。 如果没有死区时间、则无法增加开关频率。 我认为、为了实现高速响应性能、有必要保护死区时间。

    您能否告诉我一个消除了同步 FET 导通的同步整流正向解决方案?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    请查看此白皮书。 其中讨论了如何使用具有可调延迟的 UCC3580来控制正向转换器的 SR:http://www.ti.com/lit/ml/slup120/slup120.pdf

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我想在 TINA-TI 上对 UCC24610和 UCC24612进行仿真。 TI 是否能够提供仿真模型?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    UCC24612 simplis 仿真模型可在以下页面的底部找到:http://www.ti.com/product/UCC24612/technicaldocuments

    遗憾的是、UCC24610的仿真模型不可用。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供信息。 我安装了 SIMPLIS 免费版、它无法运行。 因为节点的限制。 许可版本非常昂贵、我无法购买。 TI 是否能够代表我运行仿真?

    我想知道在次级 SR 上使用 UCC24612进行正向的击穿电流大小。

    VIN=10V
    VOUT=5V
    FSW=100kHz

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    很抱歉耽误了很长时间。 如果您可以向我发送您的文件、我将为您运行仿真。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的合作。 我随附了原理图文件。
    (抱歉、我无法确定此原理图是否正确。)

    [请求]
    在次级侧完全同步整流器电路上使用 UCC24612。

    [条件]
    fsw=90kHz-110kHz (中心100kHz)
    占空比= 50%
    VOUT=5V
    Iout=10A

    [问题/确认]
    用于次级 FET 在开关时的击穿电流。 (重要)
    脉冲宽度和击穿电流峰值。

    请检查它们。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../UCC24612_5F00_1_5F00_SIMPLIS_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在过去的几天里、我一直在对仿真进行一些改进。 目前、我确实看到两个 SR 栅极在每个开关周期中都短暂打开。 蓝色波形下方是续流 SR Vgs、黄色波形是正向 SR Vgs。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的合作。
    例如、如果使用绕组电压开关作为 UCC24610关断的触发器、下图是否合适?
    同步引脚电容器用于器件接通延迟。 死区时间由 SYNC 到 GND 之间的电容进行调节。

    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我认为 SYNC 引脚上的电容器不是必需的、这将延迟 SR MOSFET 栅极的关断。 相反、我建议将一个电容器与同步电阻器串联。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的意见。
    >>我建议改为将一个电容器与同步电阻器串联。
    您可以向我展示该原理图吗? 此外、您知道如何针对 UCC24610进行仿真吗?

    如果我们能够在正向拓扑的次级完全同步整流中证明对 UCC24610s 的死区时间(或接通延迟)进行调整或设置、我们就可以从客户的电路板上驱动竞争对手。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您的原理图看起来正确。 遗憾的是、我们没有 UCC24610的仿真模型。

    此致、

    本·洛夫