This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:布局

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861268/tpsm82480-layout

器件型号:TPSM82480

所有、

对于 TPSM82480、客户正在复制数据表中的布局示例、如图39所示。 他们希望通过将输出电容器更靠近并将反馈电阻器和软启动电容器移动到电路板的另一侧来减小尺寸。

将 C3/C4和 C7/C8移近在一起、以便接地焊盘的位置是反馈电阻器所在的位置。 此外、将 R1、R2、R3和 C5移至 电路板的底部。

您是否发现此问题?

如果需要、我可以向您发送布局、请给我发送电子邮件。

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、将小信号组件放在 PCB 背面是可以接受的。