This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430将不会出现#39;t START。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861254/tps5430-tps5430-wouldn-t-start

器件型号:TPS5430

大家好!

 

 有一个基于 TI TPS5430的降压稳压器、该稳压器无法正常启动。 该设计使用 TI WEBENCH 工具完成、所有组件均已从推荐的 BOM 中进行选择。 但是、当 I 提供12V IN 时、输出电压会卡在1.255V、PH 引脚示波器迹线仅显示奇怪的振荡。 这也是奇怪的、Vsense 引脚也显示1.255V、而根据数据表、它应该是1.221V (内部 REF)。

我尝试使用输入/输出电容-运气不好。 同样、根据 WEBENCH 建议选择输入和输出电容器。 我发现、如果我短暂地短接自举电容器、电路将会启动、尽管 PH 走线在示波器上看起来仍然很奇怪。 如果我将其关闭并让 Cout 完全放电、那么在不踢 Cboot 的情况下、它不会再次启动。

现在、数据表明确显示使用10n 的 Cboot、这正是我所做的。 我尝试了4.7n 和2x10n 并联-这没有帮助。

 

有什么想法、原因是什么?