This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:关于 VSYS 内部电阻值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832602/bq25713-about-vsys-internal-resistor-value

器件型号:BQ25713

尊敬的 TI 团队:

我是否可以知道 BQ25713 VSYS 引脚上的内部分压电阻值?

第22页的方框图中的引脚编号22。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25713.pdf

出于安全原因、我们需要添加与该引脚串联的10Ω Ω 限流电阻器。

我想这对电压调节没有重大影响、您能澄清一下吗?

谢谢你。

Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naim:
       

      内部分压器肯定会远高于10欧姆。 通过使用引脚22添加10 Ω 串联电阻、您将不会遇到稳压问题。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    感谢您的回复。

    规格发生了变化。

    VSYS 大约为17V、需要确保限流电阻器能够承受、即使在其上施加17V 电压也是如此。

    因此、我们计划将该10Ω 更改为10kΩ。

    目前具有10Ω Ω 串联 电阻器的 SRP 和 SRN 引脚也是如此。

    总结我的问题;

    1) 1)如果我们将10kΩ Ω 电阻器添加到 VSYS 中、它会对调节产生多大的影响? 是不是可以发射的? 我们能否通过添加偏移(在这种情况下为多少伏特)来调节输出?

    2) 2)是否可以在 SRP 和 SRN 引脚上将10Ω 更改为10kΩ Ω? 如果不是,最大允许值是多少?

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naim:
       

      感谢您的解释。 我相信我们的器件在4S 情况下可以支持高达19.5V 的 VSYS。 您的应用需要多少个电池? 如果是4S、我看不到您想要添加的电流限制电阻器有任何问题。

     

      您是否可以帮助我阐明您对此电流限制的动机?  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishou、

    它与 IEC62368-1防火外壳要求相关。

    使用的电池为 PS3级、所有直接连接到电池的器件都需要盖在外壳上。

    我们不想介绍 BQ25713、它会影响产品尺寸。

    因此、通过在主线和器件之间添加限流电阻器、我们可以将其排除在防火外壳要求之外。

    是否可以将 μ 10kΩ 添加到 SRP、SRN 和 SYS 引脚?

    谢谢

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naim:
      

      我们不建议将10k 电阻器连接到 SRP、SRN 和 SYSPIN。 第22页的图片只是一个高度简化的图、内部电路要复杂得多。 10k 以外的其他值可能会影响感应精度和环路稳定性。  

    此致

    三国  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    感谢您的澄清。

    此致