工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
当电源电路启动时、我的 UCD3138A 崩溃。 详情如下:
电源电路开始工作时、主程序的指令流崩溃。(全部由示波器监控。) CPU 被复位、直到看门狗时间(2s)增加。
2.虽然主程序已崩溃,但中断服务仍然正常工作。
3、复位管脚无异常信号。 当程序被置为崩溃时、CPU 尚未复位。
Vin 越高、碰撞越严重。
5.温度越低,情况就越严重。 仅当温度低于-30摄氏度时发生。
3.3V 数字电源和 BP18引脚上的电压正常、没有明显的干扰信号。 这两个引脚都连接到电容器、示波器探针的接地端几乎连接到芯片引脚。
如果您对干扰如何使 CPU 崩溃有任何疑问、请帮助我!
谢谢!
这是 CPU 启动和复位时的两张图片。