This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624

Guru**** 2767415 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834988/tpsm84624-tpsm84624

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

你(们)好。

您是否有定序和跟踪功能的示波器快照? 我在数据表和评估板用户指南中找不到此类图片。

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    让我看看我是否可以找到跟踪功能的一些示波器截图。

    为了进行排序、一个器件的 PGOOD 标志将馈入另一个器件的 EN。 我不希望启动波形看起来与数据表中的图14有所不同。 VEN 基本上是来自另一个器件的 PGOOD 信号。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    非常感谢您的留言。

    我知道启动波形应该与图中的波形类似。 14.但我想同时看到两个模块的启动。

    期待收到您的回复。

    BR、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我正在获取两个 EVM 以测试 SS/TR 功能。

    或者、LMZ31710数据表有助于在定序或跟踪应用期间更好地了解两个输出电压轨的特性。 如需参考、请查看 LMZ31710数据表的第7.3.18节、特别是图36和图38。 我希望 SS/TR 应用中 TPSM84624的波形具有类似的特性。

    当我获取 EVM 并能够执行这两个测试时、如果您仍对 TPSM84624感兴趣、我将为您提供更具体的波形。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我想为您提供一个快速更新。 我已收到两个 EVM 板、并将正在捕获定序和跟踪波形。 我希望在今天或明天的最后一段时间作出答覆。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我已附上 TPSM84624电源模块定序和跟踪功能测试结果的压缩文件夹。

    e2e.ti.com/.../TPSM84624_5F00_Tracking_5F00_and_5F00_Sequencing.zip

    时序控制和同步跟踪原理图如 图22和图23所示。 在我的定序设置中、VOUT 1 (5V 电源轨)首先启动、PGOOD 电压在 VOUT 2的 EN (1.8V 电源轨)上置为高电平。 这意味着 VOUT 2的启动会有延迟。 对于同步跟踪、VOUT 1和 VOUT 2 EN 连接在一起、因此它们的启动斜坡速率将相同。 当然、VOUT 2 (1.8V)将在 VOUT1 (5V)之前进行调节。

    我建议您获取 TI EVM 以进一步评估电源模块的功能和特性。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您提供的图片。

    此致、

    Ghasem