This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:直接从 TTL 外部时钟驱动 UC1843 RT/CT 线路

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842, UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861010/uc1843-driving-uc1843-rt-ct-line-directly-from-ttl-external-clock

器件型号:UC1843
主题中讨论的其他器件:UC3842

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图23中的 SLAU143显示了一个驱动 UC3842的555计时器(类似于我感兴趣的 UC1843),它直接驱动 RT/CT 引脚,而不使用耦合电容器。  同一页上的上图显示了另一个外部时钟源示例与 RT/CT 引脚之间的耦合电容器。

    我是否需要耦合电容器?  我计划从 TTL 时钟(来自 GAL 22V10 PLD)驱动该引脚、网址为500 kHz.e2e.ti.com/.../From-TI-App-Note-slua143_2D00_-shows-how-to-drive-Sync.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    两种方法都可以。  

    如果您使用小型耦合电容器并保持上图所示的 CT、则 PWM 仍可以在 RT 和 CT 设置的频率下运行、直到出现同步脉冲、请注意 UC1843振荡器必须设置为比同步脉冲流更低的频率、 通常为20%。

    但是、如果您在没有耦合电容器的情况下使用下图、则 PWM 无法在没有 SYNC 信号时输出脉冲。 PWM 只能与 SYNC 脉冲一起工作。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    谢谢你。

    同步脉冲是我生成的外部时钟、始终存在。  因此、如果我在没有耦合电容的情况下驱动 RT/CT 引脚、UC1843将始终能够输出 PWM、因为 RT/CT 引脚上始终存在外部时钟。  你同意吗?

    RT/CT 引脚的输入电阻也是多少?  

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是的、你是对的。

    我想您只是想知道当 SYNC 信号为高电平时 RT/CT 引脚的灌电流。 RT/CT 引脚的放电电流如数据表中的图1所示。 有什么能为你效劳的?

    此致、

    Teng