This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:无电池时无输出电压-空电池未充电

Guru**** 2523480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830687/bq24072t-no-output-voltage-if-no-battery---empty-battery-not-charging

器件型号:BQ24072T

您好!

我对 BQ24072T 有疑问:

  1. 我没有数据表中所说的输出= Vbat + 225mV。
    1. 实际上、当 Vout = Vbat 时

  2. 如果我只输入 Vin (无电池)、Vout 约为600mV、如果我放置电池并移除电池、Vout 正常(约4.1V)
  3. 如果我的电池电量耗尽、BQ 无法为其充电(Vbat 为600mV)。

我的设计:

Vbob = 5V

VBAT 是一款3.7V 锂离子电池

VREG =输出

我尝试将 EN2连接到 Vbob:相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查所有引脚上的焊料连接是否正确? 这是我过去看到的一个原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次焊接:Vout 现在为 Vbat +大约200mV:好的。

    但是如果没有电池/Vin 5V 正常:Vout 仅为600mV 左右 ,如果电池为空,则不充电。 (如果电池未完全耗尽、充电正常)

    您是否再次认为这是焊料问题? 我可以检查哪些内容来调试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查在电池不存在时 BAT 引脚上是否出现与数据表中图25类似的方波。

    同时检查输出和 BAT 引脚是否短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vbat 引脚上无方波。 如果我放置电池并取出电池、好的、我在 Vbat 上有方波。

    IN、OUT 或 BAT 上无短路

    如果没有电池、BQ 似乎无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是测试了,没有人便宜:结果相同。

    尝试使用 labo 电源:相同。

    尝试在 IN 引脚上使用10uF 电容器:相同。

    有时,我不知道为什么,便宜的起点,我能在蝙蝠的引脚上看到方波! (我放置一个切断的电源、每2秒或3秒、有时它可以正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的浪涌电流有问题、可能是吗?

    因为当我加电时、我的 MCU 尚未启动、并且某些电源已打开。 MCU 启动时、电源关闭(带使能引脚)。 但在这段时间内、我认为浪涌电流大于 ILIM (1.45A)。

    我测试了以下内容:

    无电池、输入电压5V:在这种情况下,输出电压为600mV,无方波。

    我使用外部3.3V 为 MCU 加电(该电源仅用于 MCU)、几毫秒后、BQ 开始! 我看到方波。

    因此、我认为它开始了、因为我的电源关闭了、因此电流消耗更低。

    有可能吗? 如果是,我是否可以执行一些操作来启动 BQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24072T 具有内置浪涌电流保护功能。 该器件在启动时具有100mA 的输入电流限制。 您是否曾尝试从 OUT 引脚断开 MCU 并仅查看充电器是否在无负载的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果没有电池,如果 BQ 不能启动,负载一定不能消耗超过100mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时的电流限制短暂有效、以防止浪涌电流。 此时、充电器还会检查短路情况。 您是否能够运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、所以我要关闭这个。 请回复重新打开主题帖。