This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667如何支持3.6V 输出电压?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861022/tps53667-how-can-tps53667-support-3-6v-output-voltage

器件型号:TPS53667

您好、专家、

我的客户正在使用 TPS53667和 CSD95372。 输入电压为12V。 他们想知道该器件是否可用于3.6V 输出应用。 如果可以的话。 他们应该怎么做才能实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、  

    我刚刚向您发送了一封电子邮件、询问此问题。  

    谢谢