请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53667 您好、专家、
我的客户正在使用 TPS53667和 CSD95372。 输入电压为12V。 他们想知道该器件是否可用于3.6V 输出应用。 如果可以的话。 他们应该怎么做才能实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.