This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:当 TPS62160的输入电压为3.53V 时、电流从23uA 上升到2.5ma (无负载)。 问题是什么?

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860743/tps62160-when-the-input-voltage-of-tps62160-is-3-53v-the-current-rises-from-23ua-to-2-5ma-no-load-what-is-the-problem

器件型号:TPS62160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuanwei、

    输入电压为3.54A 时、TPS62160将启用并进行开关。  数据表中的规格适用于非开关条件。  当 TPS62160进行开关时、即使空载、也会产生额外的 RMS 开关电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也就是说、当输入电压为3.54v 时、RMS 开关将切换并产生额外的电流(即使没有负载)。 这是一个正常现象。

    我们的智能门锁使用4节 AA 干电池、当电压处于3.5-6V 范围内时、该电池可以正常工作。 但是、当电压处于3.5V 范围内时、将增加额外的待机电流(TPS62160通常处于开启模式)、这将导致电池快速耗尽、这是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuanwei、

    如果您担心、应在输入电压为3.54V 时将 EN 设置为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Tucker

               我们的输入启用直接连接到 VCC、无需额外的 GPIO 进行控制。直流/直流降压 IC 通常是开放式电源(EN 支持直接连接到 VCC)、我们的应用场景是在智能锁通信模块上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuanwei、

    在第二个波形中、您将以 PWM 模式运行。  这意味着您将消耗大量负载电流。  否则、您将处于省电跳跃模式。  下周我们将在美国度假、我可以进一步检查这一点。