This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:2个器件并联

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861063/tps62745-2-devices-parallel

器件型号:TPS62745

大家好、团队、

我们需要设计一个使用4节 LiSOCl2电池运行的器件。

我们以前有一些仿真设计、其中我们使用了2节串联电池和2节并联电池。

在当前设计中、每个7.2V 系列灯串都有一个二极管、两个灯串都连接到 TPS62745。

我们想知道是否可以移除二极管并添加第二个 TPS62745、以便2个 TPS62745进行相关操作并为相同的3V3电压轨供电。

这种解决方案是否可行?

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    TPS62745不适用于并联使用。  两者之间没有电流共享的内置配置。