This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692电路评论

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832707/tps92692-tps92692-circuit-review

器件型号:TPS92692

请帮助我的客户审查电路、需要修改附件等电路、请访问 thank.e2e.ti.com/.../PAR36_2D00_V2.0_2D00_Sch_2D00_0822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    数据表中包含降压/升压设计的设计公式以及此处的 Excel 扩展表、您可以使用这些公式来验证您的设计:  

    www.ti.com/.../toolssoftware

    我要做的一个评论是、这是24W 设计、在选择开关频率和组件时必须注意散热。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我的参考客户线的设计。 我可以帮助查看开关频率和补偿器参数吗?、谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Wen-update.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    如果您在 Excel 电子表格中正确填写了请求的数据、则该数据将正常工作。  您填充的开关频率为800kHz、因此建议的电压为9.3K 是正确的。  RIS 需要小于0.07欧姆、您可以将其设置为0.08欧姆。  对于 RIS、我将使用0.04到0.05 Ω 来降低 RIS 的功率损耗、因此您可以在此处使用更小的封装 请注意、当您更改 RIS 时、您将随补偿组件一起更改斜率补偿电容器。

    在补偿方面、如果您正确填写了所有内容、扩展表将为您提供值。  然而、电容值随直流偏置而变化、并且在扩展表中、您必须具有正确的有效电容以及 LED 的动态电阻。  我们提供了一个评估板、您可以在需要时获取该评估板并帮助您进行设计。

    谢谢 Tuan