This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:拔下5V USB 或交流适配器后、BQ24157 VBUS 有时仍具有4.38V 电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834576/bq24157-bq24157-vbus-still-have-4-38v-sometimes-after-unplugging-5v-usb-or-ac-adapter

器件型号:BQ24157

拔下5V USB 或 AC 适配器,后、BQ24157 VBUS 有时仍具有4.38V 电压、而 VBAT=4.24V,、4.38V 的时间将非常长。

为什么要这样做,如何处理?

思考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魔法

    您是否介意发送寄存器设置?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

      我的寄存器设置为吹扫:

      0x00=0xd0 0x01=0xf8

      0x02=0xAA 0x03=0x51

      0x04=0x7a 0x05=0x00

      0x06=0x77

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

      更新我的寄存器设置为吹扫:

      0x00=0xd0 0x01=0x78

      0x02=0xb6 0x03=0x51

      0x04=0x0a 0x05=0x04

      0x06=0x5a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魔法

    您的寄存器设置看起来不错、没有指示故障。 您是否能够在我们的 EVM 上重新创建此内容? 如果不是、您是否介意发送原理图?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo