主题中讨论的其他器件:TPS65400
你(们)好
我们有一个奇怪的问题。 即使 EN1被下拉(10k 电阻器或短接至 GND)、OUT1也处于激活状态。
目标是使用微控制器(通过 ENx 引脚)按顺序打开 OUT2 -> OUT3 -> OUT1 -> OUT4电源。 MCU 向 TPS65400 (EN2->EN3->EN1->EN4)发送适当的使能序列、其间的延迟为100ms、但 OUT1首先启动(在电源应用到 TPS65400后为3ms)、并在 SW1引脚上提供2.4V 电压(不进行开关、纯直流信号)。 在 EN1信号上拉后、SW1开始开关、OUT1从2.4V 上升到3V3。
在下图中可以看到、CH3 (OUT1)首先启动(电压错误、为2.4V、而不是3V3)。
注意:即使全局使能(引脚23)下拉、OUT1也具有2.4V (直流电压、无开关)。
我们在所有 PCB 上都存在该问题、因此它不会焊接不良或类似。
OUT1=3V3、OUT2=0V95、OUT3=1V8、OUT4=5V0
在下图中可以看到、OUT1在施加 EN1 (CH4)之前具有2.4V (无开关)。 施加 EN1后、SW1开始开关、输出电压从2.4V 上升到3V3。 OUT2和 OUT3在从 MCU 接收到 EN2和 EN3后启动(示波器仅为4通道、因此此处未捕获 EN2和 EN3)。