主题中讨论的其他器件: TPS61022
大家好、
您是否支持我的客户在下面的询问、因为
数据表中没有说明。
■TPS61030
・输入电压特性与最大输出电流间的关系@ Vout = 4.5V
换言之、我需要 在数据表中的 Vout = 4.5V 版本时使用图1 /图2。
・μ A 输出电流与输出电压间的关系@ Vout = 4.5V
VOUT = 4.5V 图9的版本
谢谢
此致、
Shidara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否支持我的客户在下面的询问、因为
数据表中没有说明。
■TPS61030
・输入电压特性与最大输出电流间的关系@ Vout = 4.5V
换言之、我需要 在数据表中的 Vout = 4.5V 版本时使用图1 /图2。
・μ A 输出电流与输出电压间的关系@ Vout = 4.5V
VOUT = 4.5V 图9的版本
谢谢
此致、
Shidara
您好、Shidara、
TPS61030是一款同步升压转换器、可在600kHz 频率脉宽调制下运行。 感测 NMOS 开关的峰值电流以限制流经开关和电感器的最大电流。 典型峰值电流限制设置为4000mA。 最小规格为3.6A。 电感器电流纹波为30%。 最大平均输入电流为3.6/1.15= 3.13A。 使用等式 Iout=Vin*Iin_avg*Effi/Vout,您可以获得最大输出电流。
我建议客户使用 TPS61022、它具有更大的电流限制规格和更高的效率。