This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:Vout=4.5V 的特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854531/tps61030-characteristics-of-vout-4-5v

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、

您是否支持我的客户在下面的询问、因为

数据表中没有说明。

■TPS61030

・输入电压特性与最大输出电流间的关系@ Vout = 4.5V

     换言之、我需要 在数据表中的 Vout = 4.5V 版本时使用图1 /图2。

・μ A 输出电流与输出电压间的关系@ Vout = 4.5V

      VOUT = 4.5V 图9的版本

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    TPS61030是一款同步升压转换器、可在600kHz 频率脉宽调制下运行。 感测 NMOS 开关的峰值电流以限制流经开关和电感器的最大电流。 典型峰值电流限制设置为4000mA。 最小规格为3.6A。 电感器电流纹波为30%。 最大平均输入电流为3.6/1.15= 3.13A。 使用等式 Iout=Vin*Iin_avg*Effi/Vout,您可以获得最大输出电流。

    我建议客户使用 TPS61022、它具有更大的电流限制规格和更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回复。

    该客户的目标开关电流小于2A、因此他选择了 TPS61030。

    是否可以支持提供 TPS61030的下图?

    输入电压特性与最大输出电流间的关系@ Vout = 4.5V

    输出电流与输出电压间的关系@ Vout = 4.5V

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    好的。 我可以向您提供该图。 客户应用的输入电压范围是多少? 请告诉我、以便我可以进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    非常感谢您的大力支持。

    客户对电池使用 CR-123、因此请考虑1.8V 至3V 的输入电压范围。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    以下是当 Vout=4.5V 时最大输出电流与输入电压间的关系。

    低于 Vout VS 输出电流曲线、此时 Vin=2.4V

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    非常感谢您的大力帮助。

    我非常感谢。

    谢谢

    此致、

    Shidara