This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478双路输出(正/负)反激式电路

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858748/lm3478-lm3478-dual-output-positive-negative-flyback-circuit

器件型号:LM3478

您好!

附加文件上的电路设计用于提供对称电压(从+/-80到+/-200V)。

我组装的第一个原型在正电源轨上提供预期电压、但不在负电源轨上提供预期电压(电压略高于一半)。

任何想法/建议都将不胜感激!

此致、

e2e.ti.com/.../LM3478.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您提出问题并使用 LM3478。

    为了产生负电源、需要使用另一个次级绕组。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设问题已解决?  让我们在此关闭该主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garret!

    感谢您的回答。

    我已经设法使用这个使用同一个 Trafo 的新整流器电路使两个电源轨都工作。

    现在问题已经解决了! 感谢您的支持!

    此致、