This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:ADC 转换在 HiZ 模式下在 VBUS 上生成浪涌电流

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833753/bq25892-adc-conversion-generates-inrush-current-on-vbus-in-hiz-mode

器件型号:BQ25892

您好!

当 I²C 请求 ADC 转换(REG02:0x9C) 而启用了 HiZ 模式时,VBUS 受到干扰(浪涌电流)。

您如何解释这一点?

-是因为 VBUS 电压采集? 只需要 VBAT 电压,ADC 是否可以只获取 VBAT 值而不是所有值(VBUS、TS、VBAT、VSYS、Icharge)?

-还是在 ADC 转换期间禁用 HIZ 模式?

在这里之后,找到寄存器的值:

REG00:0xBF

REG01:0xC0

REG02:0x1C (当需要 ADC 转换来读取 VBAT 电压时为9C)

REG03:0x00

REG04:0x3F

REG05:0xFB

REG06:0x5E

REG07:0xCB

REG08:0x77

REG09:0x4C

REG0A:0x73

REG0B:只读

REG0C: 只读

REG0D:0x8D

REG0E: 只读

REG0F: 只读

REG10: 只读

感谢你的帮助。

此致、

Brice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brice、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS、VBAT 和测试程序?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢你。

    为便于理解、您必须知道电路板上只有一个输入(2个触点)。 此输入连接到 VBUS (为电池充电)和 ADC 的输入(以获取模拟信号:电路板的主要功能)

    在充电模式下、电源被连接至这个输入并且 bq25892寄存器被设定为电池充电。

    在采集模式 下、将传感器连接到输入端、并对 bq25892寄存器进行编程、使其在 VBUS 上处于 HIZ 模式。

    但在采集模式下、我需要通过读取(I²C) bq25892的 ADC 测量的电池电压来了解电池的充电状态。

    启动 ADC 转换(REG02: 0x9C)时,我可以看到  ADC 获取的数据中出现毛刺脉冲。

    您能解释一下当发生 ADC 转换而 bq25892处于 HiZ 模式时 VBUS 上的干扰吗?

    Brice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brice、

    我们以前没有听说过类似的行为:

    1.是否可以为所有只读寄存器值提供回读值? 它们提供系统状态和故障条件(如果有)。

    2.您能否在观察结果中提供相关波形? 请注意、VBUS 波形应在 IC 的 VBUS 引脚处获取、或尽可能靠近 VBUS 引脚。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brice、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。