This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:静态电流

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833921/bq25600d-quiescent-current

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件: BQ25619

大家好、

 我的客户正在评估 bq25600D。 您能否为客户提出以下问题提供支持?

 d/s 将 IBAT (静态电流)指定为 HIZ 模式(电池放电模式)下的58uA (典型值)。 客户觉得58uA 对于他们的应用来说太高了。 如果有任何方法可以降低 IBAT (静态电流)、您能告诉我吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    客户可以禁用 BATFET 或在 http://www.ti.com/product/BQ25619上尝试使用 BQ25619

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning - San、

    感谢您的回答。 您能否支持客户提出的以下其他问题?

    (1)。 运输模式下 bq25600D 的静态电流是否为17uA (典型值)、33uA (最大值)?

    (2)。 除了以下四种方式之外、是否还有其他方法可以启用 BATFET?  

    1.插入适配器

    2.清除 BATFET_DIS 位

    设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)

    QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换具有 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲时间、可使 BATFET 退出运输模式

    (3)。 如果您有 bq25600D 和 bq25619之间的比较表、您可以将其发送给我吗? 客户想要了解差异。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以回答我的问题吗? 我已经使用 TI.com 上的快速搜索功能创建了 bq25600D 和 bq25619的比较表、那么您能回答(1)和(2)的问题吗?

    此致、

    山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    (1):是

    (2):否

    谢谢、

    宁。