This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:SW 引脚10V 高于 VIN (高于绝对 最大额定值)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834662/lm5017-sw-pin-10v-higher-than-vin-more-than-abs-max-rating

器件型号:LM5017

您好!

我们使用的是 SNVR323 http://www.ti.com/lit/df/snvr323/snvr323.pdf 文档中的 LM5017 Flybuck 隔离式电源参考设计

VIN 为48V、我看到 SW 引脚一直上升到~58V -这是什么原因? SW 引脚 wrt GND 的波形:

SW wrt VIN (示波器探针接地)的波形显示、开启期间 VSW 和 VIN 之间的最大电压为10.8V。

我们测量的 f_SW 和 T_on 正确、但 Vout 比为输出计算的反馈电阻器高~2V。 选择 Rfdb1和 Rfdb2作为~10.2V 输出、但其读数通常为~12V。

我认为我们没有使输出过载、因为负载电流从未超过~40mA 左右、我们对电路进行了仿真、没有看到这种现象。  

示波器和探头也已经过检查、准确度也很高。

我想知道这是否与芯片 VIN 引脚上的孔烧伤的故障有关。 这里有一些以前的帖子:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/782471

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/273008

谢谢、

Vishaal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件应能够处理高达100V 的电压、因此58V 应该正常工作。  

    在这种情况下、在您加载初级电压时、初级电压读数是否为12V?  

    我想更大的问题是、您的初级电压调节为12V

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、维沙尔。

    您是否仍然看到此问题? 如果不是、请关闭此主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师