您好!
我们使用的是 SNVR323 http://www.ti.com/lit/df/snvr323/snvr323.pdf 文档中的 LM5017 Flybuck 隔离式电源参考设计
VIN 为48V、我看到 SW 引脚一直上升到~58V -这是什么原因? SW 引脚 wrt GND 的波形:
SW wrt VIN (示波器探针接地)的波形显示、开启期间 VSW 和 VIN 之间的最大电压为10.8V。
我们测量的 f_SW 和 T_on 正确、但 Vout 比为输出计算的反馈电阻器高~2V。 选择 Rfdb1和 Rfdb2作为~10.2V 输出、但其读数通常为~12V。
我认为我们没有使输出过载、因为负载电流从未超过~40mA 左右、我们对电路进行了仿真、没有看到这种现象。
示波器和探头也已经过检查、准确度也很高。
我想知道这是否与芯片 VIN 引脚上的孔烧伤的故障有关。 这里有一些以前的帖子:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/782471
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/273008
谢谢、
Vishaal