This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:无人值守时间

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831770/bq25150-unattended-time

器件型号:BQ25150

您好:

我想向您咨询。

由于 BQ25150的手动按钮关断时间过长、如何进行调整?

该寄存器?2-1位设置2b01、关断时间是否仍然为10秒?  原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否询问关断(运输模式)或硬件复位? 您可以根据寄存器0x30上的位2-1配置4-14秒的持续时间。 默认为8s。

    现在、如果您想要复位(powercycle)或完全关断、则必须适当设置寄存器0x36位7-6。

    如果您需要的时间短于4S、我建议 MCU 在其中一个唤醒计时器上提供 EN_Shipmode 命令。  

    让我们知道您希望关断的持续时间。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x30中的 B1和 B0可用于调整 MR 硬件复位计时器。  

    是否在位设置为2b01的情况下获得10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我得到的是10、位设置为2b01或2b00或其他值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我希望实现图中所示的期望。 请告诉我如何设置相关寄存器。  

    我在没有任何影响的情况下调整了 MRCTRL 寄存器。 关断时间始终为14秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定要实际写入该寄存器?

    VIN 是否存在?

    看门狗是否将 IC 重置为默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我如何设置 BQ25150芯片的寄存 器。在上电。时 LDO 引脚为3.0V、因此与 CPU 的通信是正确的。  

    我需要调整哪个寄存器来实现 MR 信号的4秒关断功能?

    LDOCRTRL       0xe0   LDO 输出电压为3.0V
    ILIMCTRL         0x06   置位输入电流为500mA
    ADCCTRL0       0x83   检查 Vbat
    CHARGERCTRL0  0x00    
    CHARGERCTRL1  0x04   Vbat 最大值4.2V
    ICHGCTRL       200  充电电流为250mA
    TERMCTRL       20   20% ichrg 是终端
    MRCTRL         0x28   设置 LDO 分流器4S
    其他寄存器值为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham:

    请允许我向您详细说明情况和我们所做的工作:

     的需求 :在待机模式下,关断时间由4S-5S 控制

    现状:当前测试结果、10S 到14S 之间的关断时间(备注:使用秒表测量时间)

    我们执行了以下操作:

    我们将0X30寄存器2-1位设置为2b00、并使用秒表测试10S 至14S 的关断时间

    我们将0x36寄存器7-6位设置为2b00、通过秒表测试、关断时间仍然在10S 和14S 之间。

    在我们将寄存器0x36 7-6位设置为2B10和2B11后、我们无法关闭。

    下面是我们的原理图、请提供一些建议。 谢谢你

    以下是我们的寄存器设置、请提供一些建议:

    LDOCRTRL       0xe0   LDO 输出电压为3.0V
    ILIMCTRL         0x06   置位输入电流为500mA
    ADCCTRL0       0x83   检查 Vbat  
    CHARGERCTRL0  0x00    
    CHARGERCTRL1  0x04   Vbat 最大值4.2V
    ICHGCTRL       200  充电电流为250mA
    TERMCTRL       20   20% ichrg 是终端
    MRCTRL         0x28   设置 LDO 分流器4S
    其他寄存器值为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在实验室中尝试过这种方法。 启动后、我将0x36位7和6设置为2b00。 然后我将0x30位2-1更改为2b00、并看到硬件复位在4秒后发生。

    请注意、硬件复位发生后、您需要在寄存器复位时再次写入位。

    请注意、当您将 MR 长按操作设置为"Enter Shipmode"时、VIN 必须不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程。 请回复重新打开它。