This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以了解直流电源设计建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, UCC2897A, PMP5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832712/for-dc-power-design-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM5025、 UCC2897A、 PMP5123、 PMP

我 想 设计直流电源100W (隔离),输入电压为12/Vdc / 24Vdc, 输出电压为12Vdc,

我使用过 LM5025/5026。

你有其他建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliff、您好!

    请参阅 PMP5123、这是一种使用 UCC2897A 的有源钳位正向设计、适合您的应用。  

    http://www.ti.com/tool/PMP5123

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/761424/2814690#2814690?jktype=e2e

    但有人说:"不建议在7A 以上的电流下工作。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    热性能取决于多种因素

    1.最高环境空气温度

    2.强制空气冷却的自然对流

    3. PCB 铜厚度和功率组件散热能力。

    PMP5123可能在8A 时拉伸、但如果您从风扇强制进行空气冷却、则可以使用它。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的


    这种解释给我一个非常不确定的答案。
    似乎我也可以使用此 IC 来使用1000A 状态
    在某些条件下
    1.最高环境空气温度
    2.强制空气冷却的自然对流
    3. PCB 铜厚度和功率组件散热能力。

    在最初设计时、每个 IC 都有计划的范围。

     不让用户尝试 IC 的范围,而是反复尝试错误。

    这将使用户感到 IC 制造商在这方面不是很专业。并且不熟悉您自己的产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    在许多情况下、电源控制 IC 的设计并未限制功率级的功率处理能力、TI 拥有许多可用于100W 至10kW 设计的 IC、功率级仅在控制 IC 周围进行扩展。

    电力输送能力由许多因素决定、这是一个复杂的主题。 PMP 参考设计可能适合您的应用、但您尚未回复任何有关您的应用和它必须在其中运行的环境的信息。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢你的答复
    但我不同意你的说法。

    因为任何 IC 制造商都已在设计开发的早期阶段对其进行了定义。
    哪种 IC 主要根据市场需求设计,并针对什么功率范围产品以及可以驱动什么级别的 MOSFET 而设计(从不满足所有设计要求)


    例如:
    PMP512A 主要用于市场上的10~100W 电源。 它可与10A 以下的 MOSFET 配合使用。 效率达到90%以上。
    PMP512B 主要用于市场上的100~500W 电源。 它可以驱动低于10A~20A 的 MOSFET。 效率达到93%以上。
    PMP512C 主要用于市场上的500~1000W 电源。 它可以驱动超过20A 的 MOSFET。  效率达到95%以上。

    这些检测电压和容差范围可用于市场请求。

    我无法在 1000W 功率下使用 PMP512A,它无法满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cliff

    PMP5123在25°C 且无气流的情况下经测试高达7A、8A 负载条件额外增加了15%、这并不是一个很大的拉伸。 许多直流/直流应用具有强制空气冷却功能、我详细介绍了影响线程中热性能偏高的多个因素。

    TI 很少能够在参考设计和客户要求之间完全匹配。 我们的期望是、该参考设计可作为客户针对其应用进行修改的起点。

    此致

    Peter