This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:此器件的 SPICE 模型无法正常工作。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856720/tps5430-spice-model-of-this-part-is-not-working

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: LM1117

尊敬的论坛:

我将 Tina TI 仿真工具用于电路仿真。 我想在 Tina TI 中创建定制器件、并选择 TPS5430器件、

已开始创建、将 SPICE 模型导入到 Tina TI 时、显示错误。

不仅这个 SPICE 模型我已经尝试过 TI.com 上的很多 SPICE 模型、所有 SPICE 模型都不起作用。

我真的不知道问题是什么、不管是 SPICE 模型问题还是过程问题。

在其中一个 Tina TI 视频教程中、他们说要导入.cir 文件、但 在 TI.com 中提供的任何 SPICE 模型中、都不随附.cir 文件?

请帮我解决问题。 帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在明天进行检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是一个 webench 论坛的问题、我会将其移至 Webench 小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、Naveen、

    Webench 上的仿真很好。 我也能够将它们导出到 Tina。 如果需要、我将附加 TINA 导出以供您参考。 希望这能解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../WBDesign3274_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    谢谢你。 replye2e.ti.com/.../snom484.zip

    我的实际问题是在 Tina TI 中创建定制组件时。

    我将附加屏幕快照。

    1) Tools -> New macro model。 (型号名称 LM1117)

    2) 2)输入宏名称并将.CIR 文件/ Spice 模型文件导入到 Tina TI

    3) 3)自动形状是根据我导入的.CIR 文件/ Spice 模型文件的输入生成的。

    4) 4)完成所有这些过程后、Tina TI 将错误提示为"无效器件"。

    5) 5)无法打开或创建电路。

    7) 7)附加 Zip 文件、我尝试从该文件创建模型。

    e2e.ti.com/.../snom484.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    .cir 文件包含整个电路。 它通常来自 TI.com 上的测试台。 您需要的是.lib 文件。 此外、您需要正确映射引脚才能使您的自定义模型正常工作。

    请注意、TI.com 上的大部分.lib 文件都是加密的、您可能无法使用您尝试的方法。 最有可能、您需要一个未经加密的.lib 文件。

    如果您遇到任何进一步的问题、请告知我们。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我希望您能够解决您的问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何问题、请发布您的问题、这将重新打开该主题。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将使用未经加密的.lib 文件。 如果有任何问题、我会告诉您、请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我希望你能够解决这个问题。 我现在要关闭这个帖子。 如果您有其他疑问、请将其发布在下面、这样就会重新打开此主题。

    此致、

    Vishwanath