主题中讨论的其他器件:bq27000、 BQ2970
您好、先生、
下面是我的 BQ27000客户电路设计。 我们的想法是模拟欠压保护、以便在我们使 Q302晶体管进入运输模式时激活 PCM 切断。
目前、我们看到一些器件在进入运输模式20ms 后电池电量会下降并升高。 在好的设备中没有发生反弹。
从 PCM IC 的角度来看、您能否帮助告知这可能是什么原因? 我们可以看到、PCM 开始启动以切断 VBAT 电源、但不知怎么、它退出了这种情况、我们在该过程中未将充电器应用到装置。
黄色线表示电池
绿线表示 Q302、由微控制器的 PIO19运输模式引脚控制。
1.运输模式-有问题的设备
2.装运模式-工作装置
谢谢、Ian。