This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:如果发生故障事件、LM5060-Q1是否具有自动重试功能、然后释放?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860981/lm5060-q1-does-lm5060-q1-have-auto-retry-if-fault-event-occurred-then-relieve

器件型号:LM5060-Q1

  尊敬的合作伙伴:

 这是来自台湾的广达的皮雷,

如果发生故障事件、LM5060-Q1是否具有自动重试功能?

 

请帮助检查以下信息是否正确。 非常感谢。

 

LM5060-Q1

 

AEC-Q

-40°C 至+125°C

工作温度

-0.3V 至+75V

输入引脚

+5.5V 至+65V

工作电压

外部 TVS

X

反向电压

电流限制

OVP

UVP

15uA

Iq

外部软启动

N MOS

X

浪涌停止

25件

R BOM

10引脚 VSSOP

封装

5.05mm x 3.1mm x 1.1mm

尺寸

1

成本(美元)

RFQ

项目

自动重试

X

电流感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    LM5060-Q1 没有自动重试功能。  

    根据 数据表中的图41进行配置时、LM5060-Q1可提供反极性保护。

    BR、Rakesh