This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:执行输入纹波测试时出现输入电流纹波问题

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859620/tps92692-q1-input-current-ripple-issue-when-doing-input-ripple-test

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692

大家好、

我的客户正在对 TPS92692-Q1 (降压/升压)进行输入电压纹波测试、纹波频率范围为50Hz 至25kHz、upp=4V。 现在他们发现、当纹波频率增加时、输入电流纹波将严重增加并超出测试标准限制、并且输出电流正常。 下面附上了测试波形。 黄色波形是输入电压、蓝色波形是输入电流、在输入电源线上测量。

现在我有2个假设:

1.响应速度可能太慢,输入纹波电流可能会高得多;

2.可能15uH 电感不够大;

除了这一假设、我们还可以尝试减小输入电流纹波吗?

在使用连接到 COMP 的220nF 之前、我们现在更改为使用连接到 COMP 的33nF、该值由计算器计算得出、没有比这更好的了。

请给我们一些建议以解决问题。 谢谢。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要一个原理图以及您的要求、以便我们进行检查。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    昨天我做了一些测试、发现当我移除 TPS92692降压/升压电路中的功率电感器时、仍然有一个大的交流电流 流入客户的电路板。 最后、我发现是 EMC 滤波器电路、它会感应这一大交流输入电流。 因此、我假设在进行输入电压纹波测试时、EMC 滤波器的谐振频率可能位于输入纹波频率范围内、即50Hz 至25kHz。  

    您能帮我计算谐振频率是否在50Hz 至25kHz 的范围内?

    如果没有、为什么在我移除 EMC 滤波器电路的电容器并使滤波器的电感器短路时大交流电流消失?

    如果是这样、您能否提供一组 L、C 值、哪一个谐振频率远远超出50Hz 至25kHz 的范围?

    此外、我使用 TPS92692EVM 进行相同的测试、但情况也是如此。 客户的 EMC 滤波器电路连接在下面。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran、

    滤波器未衰减、因此滤波器的谐振频率会导致您看到的结果。

    您可以阅读输入滤波器的阻尼信息、以帮助您解决这一问题、

    谢谢 Tuan