主题中讨论的其他器件: TPS92692
大家好、
我的客户正在对 TPS92692-Q1 (降压/升压)进行输入电压纹波测试、纹波频率范围为50Hz 至25kHz、upp=4V。 现在他们发现、当纹波频率增加时、输入电流纹波将严重增加并超出测试标准限制、并且输出电流正常。 下面附上了测试波形。 黄色波形是输入电压、蓝色波形是输入电流、在输入电源线上测量。
现在我有2个假设:
1.响应速度可能太慢,输入纹波电流可能会高得多;
2.可能15uH 电感不够大;
除了这一假设、我们还可以尝试减小输入电流纹波吗?
在使用连接到 COMP 的220nF 之前、我们现在更改为使用连接到 COMP 的33nF、该值由计算器计算得出、没有比这更好的了。
请给我们一些建议以解决问题。 谢谢。
Gary