This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:TPS544C20 EMI 问题

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833350/tps544c20-tps544c20-emi-question

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544B20

TPS544C20 EMI 问题,只需测试辐射,而不是传导。附件是 SCH、PCB 和测试数据,请确认我可以修改 it.e2e.ti.com/.../CDPDY-_9F530674FE56_.PDFe2e.ti.com/.../CDPDY2-2019.8.23.PDFe2e.ti.com/.../CDPDY2-PCB_2A62FE56_.docxe2e.ti.com/.../_7D764F5C_1_2300_-FCC_4B6DD58BA5624A54_.Pdf 的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我看到您最近发布了一个针对 TPS544B20的类似请求: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/829472

    John 问了一些问题、这些问题在这里也会有所帮助、因此在此重述一下:

    您能否提供开关节点波形来查看是否存在与频谱图中最差频率对应的振铃?

    您能否提供测试环境中的本底噪声图以及显示100kHz 以上范围内基本工作频率的扫描?

    我将更详细地介绍您的设计并提供更多反馈、但我在您的布局中只看到了几件简单的事情:

    1. 理想情况下、用于高频旁路的最小值输入电容器将尽可能靠近 IC Vin 和 GND 引脚。 我看到 C17和 C21的距离比 C16更远、我没有看到附近有任何过孔来缝合 C17/21接地。 我会将这些电容器放置在 C16所在的位置、并根据需要对其他电容器进行移位。
    2. 电感器是否可以更靠近 SW 节点引脚?  
    3. 客户如何选择输出电容器的值和数量? 它们使用的电容数量很高、为22uF (如果我读出原理图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    下面是您的设计的一些其他反馈:

    1. 进一步观察 EMI 频谱、<40MHz 的杂散/噪声可能是由于转换器不稳定造成的。 输出看起来稳定吗?  您能否探测开关节点和显示多个开关周期的输出并共享波形? 如果不稳定、您可以尝试暂时短接次级滤波器 L3、查看2级输出滤波器是否会导致稳定性问题。
    2. 200MHz 左右的频率成分可能是开关节点振铃造成的、当您按照我之前的要求探测开关节点时、您将能够看到这种情况。 正如我上次答复中建议的那样、更好的输入旁路电容放置可能有助于实现这一点、但如果您看到明显的振铃、我还建议在开关节点处添加一个 R-C 缓冲器。 您可以查看 TPS544C20数据表中的第9.2.2.8节、该节还引用了一份有用的应用手册、其中提供了更多详细信息。