This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:避免开关噪声泄漏

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860346/tps61099-avoiding-switching-noise-leakage

器件型号:TPS61099

您好!

我将  在我的设计中使用 TPS610993YFFR 和 TPS62840YBGR、由于它的设计非常紧凑、我尝试将它们正确地安装、以便它们不会在我的电路中产生噪声。

我已经为 两个芯片选择了 MEK2016H2R2M 电感器、我需要低 ESR、因此我必须选择这种相当大的电感器。

我不知道为了实现无噪声设计、我可以在这两个芯片和电感器周围放置其他 PCB 组件多近。 您有什么具体建议吗? 例如、我是否需要0.5mm 的间隙? 或者可能1毫米或更多?

谢谢、

瓦伦蒂纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentinas:

    感谢您选择 TI 器件。 对于线路、我通常使用6mil、对于元件到 IC、我通常使用15mil。 我使用15mil 的目的是因为我们需要在实验室中通过手动焊接进行调试一段时间。 如果您不需要该器件、则10 mil 是可以的。 实际上、它主要取决于 PCB 和焊接生产。 您可以向他们征求建议。  

    为了降低噪声、有一些应用手册:

     http://www.ti.com/lit/an/slva790a/slva790a.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Minqiu、

    尽管与我的开关系统相比、这些链路能够解决非常强大的开关系统中出现的问题、但它们仍然很有帮助、因此希望我的道尔斯特能够解决这些问题。 我喜欢小型闭合电容器的想法和 RC 缓冲器。

    如果 TI 为他们销售的每个 IC 制作了真实形式的辐射图、这样我们就能更好地挑选出最适合敏感系统的辐射图、这将非常有趣。 我的 PCB 直径小于3mm、因此我尽量节省所有空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的客气话、Valentinas。 我将与我的团队分享您的观点。

    在我看来,并非所有客户都需要考虑噪音,有些解决方案会增加成本(铁氧体磁珠)或降低效率(缓冲器)。 性能与布局密切相关。

    请问您的应用是什么、您为何如此关注噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu、

    该应用是使用 CR2450电池的可穿戴设备、天线遍布 PCB 周围、因为我们有3个、这使我的可用空间直径只有25mm。 功耗最高的芯片需要150mA 的极短时间间隔、但电池无法提供太多电流、因此我必须放置大电容器才能将该电流馈入芯片。 因此、PCB 空间非常紧凑、需要考虑这两个降压/升压转换器。 我以前没有亲自使用过它们、所以我不知道它们辐射了多少、但我并不是很担心。

    http://prntscr.com/q2sw1g 我无法上传图片、因此我在此处提供了屏幕截图的链接。 您可以看到、大电容器靠近稳压器、但我尝试通过大量 GND 过孔将其分离、天线也在右侧进行剥离、它非常靠近降压转换器、但希望它们不会相互干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentina:

     对于可穿戴设备、TPS61099确实是具有低 IQ 和高效率的理想选择。 它已经用于许多具有良好性能的客户。  

    请注意布局、并确保 Vout-Cout-GND 布线尽可能短、以减少寄生参数。 这是一种降低噪声的简单方法、但非常重要。