This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210在没有过流事件时保持复位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859727/tps40210-tps40210-keeps-resetting-while-there-is-no-overcurrent-event

器件型号:TPS40210

您好!

我们使用 TPS40210从15V 输入生成26V 电源。

有时、我们发现输出无法达到15V。  在引脚7 ISNS 上未观察到电压尖峰以进行过流检测。 但我们确实看到稳压器引脚2 SS 振荡、这意味着它将持续复位输出。

在任何其他情况下、TPS40210即使没有输出过流也会重置其输出?

Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peng、

    感谢您提出问题并使用 TPS40210。

    此设计中是否使用了升压拓扑? 在这种情况下、一旦加电、输出电压就应为15V。

    栅极驱动器是否在 SS 引脚被拉至低电平时切换? 尝试启动时的负载电流是多少?

    SS 引脚放电的方法只有几种。 一种是过流保护。 二是 DIS 引脚被拉至高电平、最后一个是输入电压小于4.5V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、我们使用的是升压拓扑。

    加电后、输出为15V、不启用 TPS40210。

    启用 TPS40210后、DIS 始终由主机控制器驱动为低电平、输入15V 恒定、

    负载电流限制为2A。

    ISNS 上触发 TPS40210过流保护的信号最小宽度是多少?   数据表第5页上只有 TBLNK 前沿消隐75ns、但没有过流传播延迟时间。

    Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的解释。  是的、延迟时间也与外部电路相关、包括电流感测引脚上的 RC 滤波器。  触发后、它将立即进入保护模式、因此延迟不应超过开关周期。  

    希望这能解释。  请注意、我们下周将提供后续支持。 祝你感恩节快乐!

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi