This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:VCCA 行为问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859596/lm5170-q1-vcca-behavior-problems

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01168LM5170

您好!

我的团队正在尝试使用 LM5170作为 TIDA-01168的电流控制器。  但是、在尝试在 TIDA 上使用它之前、我们尝试使用降压转换器来再现与 TINA 上的参考设计相似的结果。

我们组遇到的问题是 VCCA 引脚的行为、如下所示。

在 LM5170参考设计中、我们期望低通滤波器行为、如下图所示。

我们对仿真不匹配的原因感到困惑;我们假设问题在我们的测试原理图中的这个部分周围。

下面随附了我们用于仿真 LM5170的原理图。

如果有人能让我们知道问题是什么,我们将不胜感激。

谢谢!

e2e.ti.com/.../buck_5F00_LM5170_5F00_Reference.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您联系我们并使用 LM5170。

    您能否解释一下 VCCA 引脚上的问题是什么?  当我运行仿真时、电压看起来是正确的。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设问题已解决?  让我们在此关闭该主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi