This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:PCB 已经制成、电路已 n#39;t 工作

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857712/lm3478-pcb-has-been-made-and-the-circuit-isn-t-working

器件型号:LM3478

尊敬的 TI 社区:

我的电路有问题、因此我要在这里寻求帮助。

我使用 LM3478制作了10V/1A 电路的输出、下面是基于 WEBENCH 工具进行设计的。

PCB 已经制成、我焊接了所有部件。 问题是、现在看起来电路短路了、我不知道原因。 我多次将组件焊接到不同的 PCB 上、因此我确信焊接技能不是这里的问题。

请查看原理图并向我提供任何建议。 我们将感谢您的任何帮助。 我一直在解决这个问题、但我不能弄清楚...

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BonJae、

    感谢您联系我们并使用 LM3478。

    MOSFET 是否变热? 我猜是 MOSFET 短路了。 您能否发布版式图片? 原理图看起来正常。

    输出电容器的值也是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您提供帮助的韩文。

    MOSFET 未变热、但 L1变热。  

    输出电容值为47uF。 我假设在 Vin (引脚8)之前没有旁路电阻器会导致这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BonJae、

    我不认为 VIN 旁路电阻器和电容器是问题所在。

    在施加输出功率的情况下、请查看 MOSFET 是否损坏。 这通常是导致输入电压短路的部件。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设问题已解决?  让我们在此关闭该主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi