This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如果我使用更改 REF 电压来调节 Vout、那么在降压模式下是正确的、但在升压模式下、Vout 不会更改

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857087/lm5170evm-bidir-if-i-use-changing-ref-voltage-to-adjust-vout-in-the-buck-mode-it-is-right-but-in-the-boost-mode-the-vout-is-not-changed

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好:

        一段时间前、我已经问过一个有关使用 REF 调节 Vout 的相关问题。 我使用的方法是:移除 U13 (Vref 设备),并在 C95上添加飞线。 在一个 PCB 板中、我已经在降压和升压模式下进行了测试、它们都正常工作。 但现在该板已损坏。 我使用另一个新的 PCB 板进行测试、方法相同。 但 在升压模式下、Vout 无法更改。  当我更改 REF 电压、但 Vout 仍然为50.2V。 但在降压模式下、我可以使用更改 REF 电压将 Vout 从6V 调节到20V。 那么、您能帮 我分析一下这种现象吗?  此电路板是否损坏? 非常感谢! 我将等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题并使用 LM5170。

    您能告诉我您在第二块电路板上修改了什么吗? 您是否在 U2A 的引脚3处测量了电压? 这应该是为改变输出电压而改变的基准电压。 输出是否已加载?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

           在我的第二块电路板中、我修改了两点:第一块 电路板、拆下 U13 (Vref 器 件)、并在 C95上添加飞线;第二块电路板、短接断路器 FET。将铜箔焊接到断路器 FET 背面的两个外露焊盘上。

          今天、我测量了 U2A 引脚3处的电压。 当 VREF=1.82V (外部提供)时 、U2A 的引脚3上的电压=1.818V。 当 VREF=2.1V (外部提供)时 、U2A 引脚3上的电压=2.096V。 但在这两种情况下、Vout=50.2V。 它不变。 那么、您能帮我分析一下吗? 我将等待您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我电压环路控制的跳线设置吗? 还请提供 ISETA 引脚上的电压。 我认为可能会错过连接。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

            现在我已经在电路板上使用了"模拟外部电压环路控制"、所以我关闭了跳线 J34、J35、J36、J37。 而不向 ISETA 引脚提供电压。 这样、在降压模式下、它正常工作。 但在升压模式下、外部不会改变。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚是什么导致了电路板上的问题。 我能够使用相同的方法在升压模式下更改输出。 您能不能为 U2A 提供适当的电压? 引脚2和引脚3的电压应相同、引脚1应对应于 ISETA 电压。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设问题已解决?  让我们在此关闭该主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi