This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575HV:开/关引脚问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859739/lm2575hv-on-off-pin-question

器件型号:LM2575HV

尊敬的所有人:

我对开/关引脚有疑问。

当按照所附的原理图进行配置时、当开关打开且开/关引脚处于低电平时、输出是间歇性的。

移除1M 的 Vin 将消除此问题、并且在应用100k 时不会输出。

我想问您、原理图是否有任何问题

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生问题时、什么是 Sig_Key_ON?

    我想 Q2的栅极电压很低、因此 Q2未完全导通、这会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SIG_KEY_ON 将24V 直流电压作为分压电阻发送到 MCU。

    在某些 IC 中会发生这种情况、移除 R33或 R37可消除此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为原因是 Q2未按我们的需要完全关闭、因为栅极电压不够高。