This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要 BQ30423控制

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831115/i-need-bq30423-controls

主题中讨论的其他器件:BQ30423BQEVSWBQSTUDIO

我需要 BQ30423控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请卸载并重新安装 bqevsw。 如果您需要安装程序、请访问 e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.75_5F00_bq30423v0.03e.exe.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试此操作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法下载文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     已重新检查链接、下载正常。

     是否可以为 bq30423 EVSW 启用"身份验证"插件?

    我知道对于 bqStudio、可以通过编辑配置文件中的"toolscustomize/plugins.xml"来完成。

    但是、如何在 bqEVSW 中执行相同的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    bqevsw 不允许在 bq30423中进行身份验证。 它使用了一个不同的基于制造商的程序、该程序不向公众提供。