This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:最大输出电流

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860962/ucc27324-maximum-output-current

器件型号:UCC27324

您好!

根据 UCC27324数据表、Vdd=14V 时的输出电流等于4A。 该电流是双极晶体管和 MOSFET 晶体管的组合电流、仅在运行的前10ns 提供。

我在这里很困惑、因为这里没有太多信息。 4A 输出电流是否与连接到驱动器输出的 MOSFET 的内部输入电阻无关?  

假设驱动器连接到12V VDD、且 FET 的内部电阻为25欧姆(假设从驱动器输出到 MOSFET 的栅极输入没有外部输入电阻器)。

拉电流(FET 导通)期间的输出电流等于 Iout=(Vdd-Vth MOSFET)/ rint。 我是对的吗?

如果大家都能就这个问题给我一些想法、请表示感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar、

    本文档应回答您的所有问题。

    如果没有、请告知我们。