This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:当外部为偏置端子提供5V 直流电压时、是否有任何电流从 PVIN 流向内部 LDO?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856673/lm76002-does-any-current-flow-from-pvin-to-internal-ldo-when-5v-dc-is-supplied-to-bias-terminal-from-external

器件型号:LM76002

 大家好、

 我的一位客户正在使用器件 EVM 评估 LM76002、以用于他们的下一个产品。

 其评估条件如下。

 - EVM 器件 未更改默认值。

 - VIN=48V。

 - VOUT=3.3V

 -IOUT=0A

 -在强制 PWM 模式下

 他们对 LM76002有以下问题。 请回答问题。

 问题1.  当从外部为偏置端子提供5V 直流电压时、是否有任何电流从 PVIN 流向内部 LDO?

 问题2. 他们发现、当 VOUT 在启动时达到目标电压(3.3V)时、VCC 电压从3.1V 更改为3.27V。

       他们认为 LM76002在启动期间处于自动(PFM)模式。 正确吗?

       如果答案是肯定的、为什么 LM76002在尽管设置了 FPWM 模式的情况下仍以自动模式启动?

 Q3 当 EVM 以0A 负载启动时、 在启动结束时观察到大约50mV 的过冲。

      这是正常现象吗? 如果是、 是否有任何针对过冲的反措施?

 问题4. 您是否在每个端子开路/短路测试中都没有器件的任何数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在明天进行检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Neal、您好!

     非常感谢您的快速回复。

     我期待收到您的回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Kazuya、

    回答您的问题:

    问题1.  当从外部为偏置端子提供5V 直流电压时、是否有任何电流从 PVIN 流向内部 LDO?

    答案:否、将有一些泄漏电流从 PVIN 流向内部。  LDO 的输入和输出电压之间的差值越高、提供相同 LDO 输出电流时产生的损耗就越多。 偏置输入旨在减小 LDO 输入和输出电压的差异、以提高效率、尤其是在轻负载条件下。  。 µF 时、µF 建议使用1 μ F 至10 μ F 的高质量陶瓷电容器将 BIAS 引脚旁路至接地。 Ω VOUT 上存在高频噪声或电压尖峰(在瞬态事件或故障条件下)、TI 建议在 VOUT 和 BIAS 之间连接一个电阻器(1至10 k Ω)。

    问题2. 他们发现、当 VOUT 在启动时达到目标电压(3.3V)时、VCC 电压从3.1V 更改为3.27V。

    答案:出现这种情况的原因是内部 LDO 与外部偏置引脚之间发生了瞬变。 这 是一种预期行为、不应在整个系统中引起任何干扰 VOUT。

    问题3. 他们认为 LM76002 在启动期间处于自动(PFM)模式。 正确吗?  如果答案是肯定的、 为什么 LM76002 在尽管设置了 FPWM 模式的情况下仍以自动模式启动?

    答: 是的、这是正确的。 该器件将在自动模式下运行、频率在软启动期间会增加。  这将限制浪涌电流、并应消除输出端的电压过冲。

    问题4. 当 EVM 以0A 负载启动时、 在启动结束时观察到大约50mV 的过冲。 这是正常现象吗? 如果是、 是否有任何针对过冲的反措施?

    答案:尝试通过在 SS 引脚上使用较大的电容值来降低软启动速度、并查看 VOUT 上的过冲是否得到改善。

    问题5. 您是否在每个端子开路/短路测试中都没有器件的任何数据?

    ANS:TI 可与客户共享的数据可在产品文件夹中的数据表和用户指南中找到。 链接  

    我希望我的答复能回答你的所有问题。 如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ankit、您好!

     非常感谢您的回复。 您的回答对客户和我非常有帮助。

     我可以向您提出以下问题吗?

    问题6. 关于 Q4、客户将 SS 电容器从0.022uF 更改为0.1uF。

          但过冲(无负载时为50mV)无法降低。

           客户认为   当运行模式 从 AUTO 更改为 FPWM 时、器件内部基准电压可能会发生变化。

            他们的想法是否正确?

            我认为器件内部基准电压在自动模式和 FPWM 模式之间是相同的。

           我认为过冲( 自动模式和 FPWM 模式之间的输出电压差)是由反馈方法引起的。 我认为自动模式使用比较器来感应输出电压、而比较器则感应输出纹波电压的底部。

            (作为一个新信息、当 IO=0.2A 时过冲消失)

     如果你有任何想法, 你能 告诉我吗?

     Q7、 LM76002过冲何时完成、模式从自动更改为 FPWM?

     问题8. 当 在 LM76002运行模式下将 EN 引脚电平从 H 电平更改为 L 电平时  、以生成恒定电压、 那么导通  时间就会变得更长、如160ns 至200ns。   由于导通时间的变化、电感器电流在 EN = H -> L 后增加

     您是否知道为什么值班 时间会更长?

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     卡祖亚..      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Q6:

    答:实际上我首先误解了你的问题4。 我想您在软启动操作开始时会看到50mV 过冲。 但当软启动完成时、您似乎担心50mV 的过冲。 这是一种由于自动至 FPWM 转换而发生的昂贵行为。

    Q7LM76002  过冲完成了什么、模式从自动更改为 FPWM?  

    答案:是的。

     问题8. 当 在 LM76002 运行模式下将 EN 引脚电平从 H 电平更改为 L 电平时  、以生成恒定电压、 那么导通  时间就会变得更长、如160ns 至200ns。   由于导通时间的变化、电感器电流在 EN = H -> L 后增加

    答:我想我知道发生了什么。 您可以分享一些波形吗?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ankit、您好!

     非常感谢您的回复。

     我能否与您离线交换电子邮件、因为客户不想 在 E2E 上披露他们的波形?

     如果是 O.K、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ankit、您好!

     可以给我提供您的电子邮件地址吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然是 Kazuya。 我们可以通过电子邮件离线讨论这一点。 我的电子邮件 ID:a-gupta1@ti.com。

    我将在这里结束这个主题、以便 TI 不再监控有关 E2E 的讨论。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ankit、您好!

     感谢您的回复。

     我已将客户问题和波形发送到您的电子邮件。

     您能回答 客户的问题吗?

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya。