This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713将 I2C 连接到 DSP

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834994/bq25713-bq25713-went-i2c-to-dsp

器件型号:BQ25713

你(们)好,先生。

BQ25713 I2C VIH 为1.3V、  

 它是否可以在没有电平位移的情况下将 I2C 转换为 DSP 1.8V,对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       I2C 线路电压由外部上拉电压决定、我不知道您在哪里可以获得 VIH 1.3V 信息?

    如果您使用1.8V 上拉电压、它应该与您的 DSP 兼容。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。