This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TON、过流和 SW 处的电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53511, TPS562208, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860113/tps562201-ton-over-current-and-the-voltage-at-sw

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件:TPS53511TPS562208

你(们)好

 

您好!

您能给以下建议吗?

 

-      如何根据数据表计算具有其他条件的过流值?

—      —请告诉我 Ton Value。

 

谢谢、此致、

米希亚基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    典型 OC 阈值为3.2A。 它是恒定的。

    Ton 取决于输入电压和输出电压6age。 TON 为 Vout/Vin/频率。

    BRS、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

     

    至于 Ton Time、我要问的是准时计时器控制。

    例如、TPS53511的导通时间在数据表中指定为145ns、如下所示、但我在 TPS562208数据表中找不到数据。

    谢谢、此致、

    米希亚基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    在 TPS562201/8中、它测试频率、而不是准时。 因此我们没有准时数据。 我们有频率数据。 您可以在 EC 表中找到它。

    BRS、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

     

    TPS562201应用于 D-CAP2拓扑。

    这意味着将在输入电压和输出电压之间指定恒定导通时间。

    您能不能建议客户如何估算恒准时?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    Ton (导通时间)为 Vout/Vin/频率。

    BRS、

    Edwin。