This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:申请设计审查。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834681/bq76940-request-a-design-review

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

你好

我申请 BQ76940和 BQ78350的设计审查

我附上了原理图文件。

此致。

e2e.ti.com/.../TI_2D00_BMS1.pdfe2e.ti.com/.../TI_2D00_BMS2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    由于原理图中还没有引用标识符、因此描述起来有点困难。

    电池滤波器电容器 CC 为1uF、您可能希望它们更小、以避免平衡期间出现电压赝像。

    在 BAT、VC10X 和 VC5X 上、您不需要100 Ω 串联电阻器与1k RF 串联、一个电阻器就足够了、1k 是典型值。  我看不到 VC5X 的电阻器。

    我没有在 VC10X 到 VC5X 和 VC5X 到 GND 之间找到10uF CF、只有 BAT 到 VC10X 的 CF。

    REGSRC 很可能因连接到电芯15而受损。  请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 第9节。  您通常需要一个用于15节电池设计的压降 FET。

    该电路板需要连接热敏电阻或替代电阻进行测试、以避免 XREADY。

    避免噪声耦合以发出警报、如果您使用小型电容器使引脚静音、则保持大约250us 的时间常数。

    请注意 SMBC 和 SMBD 上的上拉电阻器、如果主机上拉至3.3V、则不希望从2.5V 上拉 VCC_REG。  1M 下拉电阻使总线在断开时变为低电平、如果您有上拉电阻、则不需要这些上拉电阻。

    建议在 BQ78350-R1 VCC 上使用0.1uF 电容。

    如果未使用 ADREN 和/PRECHG、则可以移除电阻器。  PWRM 上的电阻器可帮助 VCC_REG 在关断时衰减。

    BQ76940的 DSG 引脚和 FET 栅极之间的电阻器可避免从 PACK 瞬态通过栅极电容直接耦合到 IC 引脚。   

    一些 FET 将在栅极之间没有小电阻的情况下振荡、请检查您的 FET 是否需要这种电阻。

    BQ76940的 CHG 引脚不会低于 VSS、如果充电器电压与电池相比较大、则需要 P 沟道 FET 以使充电 FET 保持关断状态、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 第6节、尤其是图9中的 Q3。

    不需要从 PACK-到 CHG 上1k 串联电阻的1M 电阻器、将通过栅极齐纳二极管和1M 栅极电阻器上拉。  请参阅附注的图9。

    BMS1页面上似乎缺少 SRP_O、请使用与感应电阻器的开合连接。

    GND 似乎位于感应电阻器的电池组侧。  这将使监测计能够测量电子负载、尽管分辨率较低、但要注意短路电流及其驱动 SRP 引脚和 低于 VSS 的 VC0的距离。

    BQ76940EVM 与 OJ1组件类似、FET 上存在火花隙。  许多设计人员不希望在其电路板上使用此类组件、因为这是可能绕过 FET 的单点故障机会。  如果 FET 短路、电池组中的类似火花隙仍将受到保护。

    希望这些对您有所帮助。  您可能会在本视频中看到显示器系列的原理图: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    修改原理图并附加文件。

    请查看原理图。

    此致。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_BMS1_2800_190906_29002D00_2.pdf

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_BMS1_2800_190906_29002D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    看起来它的工作方式与 EVM 的工作方式非常相似。

    R87、R99、R100是可移除的电阻器。

    C9、C10、C11…… 您可能需要更小(0.22uF 或相似值)的电容器

    R20可能连接到 FR5右侧的公共网、而不是 F7栅极。

    R11和 R12是似乎不需要组装的电阻器

    如果将始终使用 BQ78350-R1、则 J7仅是调试端口、可将其移除。  在正常运行期间不应连接任何器件。  需要 R105和 R106。  D3、R101-104、R107、R108在监测计和 BQ76940显示器之间异常。 通常、这些仅用于外部连接器的 ESD、尽管电路板上有时会使用串联电阻器。

    希望这对您有所帮助。