This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:LMZ23605

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860922/lmz23605-lmz23605

器件型号:LMZ23605

数据表中指定的工作温度范围为-40°C 至+85°C、结温范围为 –40°C 至+125°C 我需要高达+125°C 的最高工作温度 对于 LMZ23605工作温度、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊蒂丝、

    该器件将无法在125°C 的环境温度下运行。 请参阅 图37 - 40 以了解器件的热降额。 这里的瓶颈是由于电源模块内捆绑了无源组件。 在负载和125C 环境温度下、器件的结温将超过数据表中指定的建议结温、如果超过165C、则可能进入热关断状态。  

    遗憾的是、没有能够在125°C 环境温度下运行的电源模块。 我很好奇、什么环境需要125°C 的环境温度?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你